infrastructure for a connected world

ASHRAE Illinois Chapter 2010 年度“卓越工程”奖

December 15, 2010 - 

Panduit 由于在全球总部新大楼中加入了可持续发展设计元素而荣获 ASHRAE Illinois Chapter 的卓越工程奖。 此奖项旨在表彰最具创新的技术、设计战略以及对可持续性发展的承诺,Panduit 在威利斯大厦(Willis Tower)举办的 ASHRAE 颁奖午宴上领取此奖项。

 

2011 年 4 月,Panduit 由于纳入可持续发展设计元素从而获得 LEED v2.2 新建筑金牌认证而获得此奖项。 Panduit 集团全球销售、解决方案和市场营销副总裁 Ron Partridge 表示:“Panduit 的全球总部优化了物理基础架构,使之能提供更大灵活性、降低运营成本和增加可持续性。 我们不断寻找更好的方法来减少生态足迹。 基于统一物理基础架构℠ (UPI) 方法的物理基础架构实现数据在整个网络应用、建筑系统中的共享,从而提升了运营意识、效率和可持续性。”
 
Panduit 全球总部在开放式开放办公环境采用首个带集成窗帘的光架装置。 此光架帮助重新分配射入建筑物的太阳直射光,有助于降低供电照明的需求量。此装置收集太阳光来改善员工的健康生活,并大大降低了照明成本: 由于工作站区域全部紧邻外部窗户,而办公室正好位于中央,所以 90% 的工作区都暴露在自然光下。
 
伊利诺伊州的办公大楼还采用首个水回收系统装置。 此系统可收集房顶流下的雨水,然后进行处理用于内部非饮用用途。 此系统估计可为 Panduit 全球总部节约 30% 的年度用水量(预计每年节约 910,000 加仑)。 每个工作区的手动空气调节器可允许独立控制气流和温度,从而提高了员工舒适度和大楼能源效率。 大楼的建筑用木材装饰则使用从旧水塔和葡萄酒桶回收的红木。