infrastructure for a connected world

通过 SmartZone™ 服务使投资最大化

Panduit 提供的 SmartZone™ 服务中包含审计、评估、设计,以及全面的实施和培训,可优化数据中心的效率并加速部署,从而更快地实现全部优势。
 
服务专业人员可与您一起设计并部署解决方案,在数据中心的物理层上采取 360 度的视野来确保物理基础架构的可靠性、灵活性,以及实现最高性能的性能。
 
 
 
 
 
 
 
 

评估服务

能源效率评估

我们的能源效率实践关注于物理基础架构的优化,从而解决优先级最高的能源挑战。该服务构建于对数据中心机房级别的冷却能力基线评估的基础之上,可以加以拓展以包含对电源和冷却链的分析,从而确定给定时间或长期过程中的电源使用效率 (PUE),并采用动态评估,提供持续的分析与监控。

能源效率评估服务可为数据中心的管理人员提供电源和冷却系统的分析能力,了解电源的利用效率,从而解决容量问题,并为将来的增长做好准备,。

我们提供两种能源效率评估服务:

  • 能源效率评估,这是一天的服务,评估数据中心中从楼宇入口处直至独立机架电源和冷却系统。
  • 能源效率电源和冷却评估,其中包含能源效率评估中的各项活动,并包括在两周时间内对多达 12 台高耗电或散热困难的机架的监控。
     

了解更多

 

 

热评估与优化服务

冷却构成了数据中心运营开支中最大的部分。通过标识出冷却效率不足的根本原因,数据中心可以在能源效率方面实现 10-30% 的节约,并且可以释放受限的容量。

我们热评估与优化服务中的一个关键组成部分在于计算流体力学 (CFD) 建模,可为您的设施构建起虚拟的模型。
CFD 模型可供我们评估影响冷却效率的当前热条件,并标识出造成热管理不充分的各项特定成因,例如热点、气流不足、空气再循环,以及设备布局不适宜等。

从该分析中,将提供建议以改进冷却性能,同时提供节约成本的机会。

了解更多

了解更多。

物理基础架构设计

我们的物理基础架构设计基于对业界标准和最佳实践的深入了解、您的逻辑 IT 基础设施、整体基础设施,以及业务目标。
这些因素构成了我们为您的新建数据中心或技术更新所提供物理基础架构的框架,可以将包含电源、冷却、机架、电缆通路、布线、屏蔽和标识在内的物理系统与它们所支持的服务器、交换机、存储设备和监控设备等 IT 设备无缝结合起来。

优化的物理基础架构可以解决许多数据中心普遍存在的重要问题。
这样您就可以转化服务的提供方式,提高应对现有业务需求和明日增长的速度、一致性与灵活性。

 

实施服务

我们高度专业并且经验丰富的专家团队可以提供来自于之前服务的广为认可的实施策略与最佳实践,从而通过以下操作,使您在数据中心和企业中实施 SmartZone™ 解决方案的过程更加快速、简便,并且效率更高:

  • 根据您的目标、当前流程和过程,为 SmartZone™ 的部署确定最佳实施计划
  • 利用我们广为认可的方法和业界最佳实践来增强您的团队,从而使其致力于更加关键的数据中心运营活动
  • 提供专门培训,供您的团队体验 SmartZone™ 的强大实力,并且在部署后有效的管理并维护您的基础设施
  • 帮助您的团队更多地致力于更为关键的数据中心运营活动

SmartZone™ 服务可以帮助您找到速度最快、效率最高的方法来成功实施 SmartZone™ 解决方案。

 

软件支持

作为数据中心的专业人员,您的时间经常花费到要求迫切的活动中,而非最为重要的事项上。Panduit 提供的综合年度维护协议 (CAMA) 可供您使用最新的 SmartZone™ 软件和支持服务,从而继续从投资中获取最大的收益。

CAMA 为授权的软件提供 12 个月的支持与维护,并可为相应的硬件延长保证期。在我方技术专家的支持下,您所有的相关软件和智能硬件都可在一年中保持最优的性能。

CAMA 的优点包括:

  • 电话、电子邮件和网站支持
  • 软件补丁、更新和升级
  • 延长包括零部件或更换在内的智能硬件的保证期
  • 访问我方的客户门户网站
    • 下载软件更新
    • 访问技术参考文档、文章,以及 Panduit 知识库
    • 查看发行说明
    • 创建您自己的“服务票证”并随时进行跟踪