infrastructure for a connected world

软件助您有效决策

数据中心和 IT 的领导层都面对着一下诸多的挑战 – 从电源效率和容量规划,直至远程管理,以及端对端的服务层协议。应对挑战,付出努力的目的在于,实现更强的 IT 性能,同时对 IT 和设施的运营成本进行管理。

通过 Panduit 的 SmartZone™ 软件可以良好应对这些挑战,对实时数据进行采集、过滤和处理,能够实现整个基础架构中的可见性。该软件套装致力于电源/能源的使用量、容量管理、环境问题(温度、湿度和碳足迹)、资产跟踪、连接性、远程管理以及安全性,可提供所需的工具和信息来供数据中心和企业的运营进行智能的决策。

通过在整个设施中部署 SmartZone™ 硬件,同时结合基础架构管理软件,您可以实现以下功能:

 

SmartZone™ 软件套装中包含以下企业级的数据中心基础设施管理 (DCIM) 软件平台:

该软件可利用来自所有企业和数据中心基础架构区域中的信息,并提供对电源、冷却、空间、连接性和资产跟踪等关键运营衡量标准的可见性,这些对于实现有效的商业决策具有至关重要的作用。

电源和能源监控

Panduit 的 SmartZone™ 软件可提供对关键性管理参数的极具价值的见解,助您了解电源的耗用方式、时间和地点。通过在数据中心中从楼宇的接入点直至独立设备完整查看每个地点(区域)的电源利用率,您可以更好地了解实际能耗,以实现最大效率与最高性能的机会,从而改进电源利用效率 (PUE) 的衡量标准,并实现更大的投资回报 (ROI)。

SmartZone™ 软件还可在设备/插座、断路器和机柜水平上提供有关当前负载和电源利用率的精细数据,有助于管理新架设的服务器,并通过在机柜和机房级别提供可用电源资源的信息来选择适宜的部署位置。

对关键性管理参数的深入洞察

IT和设备的专家通过SmartZone ™解决方案降低电力使用效率( PUE )指标,可以达到25-30%的节能和少于12个月的投资回报率( ROI ) 。
 

通过了解能耗情况,IT 和设施的专业人员可以:

  • 设置电源利用率阈值以满足需求
  • 按职能组来标识能耗,并为各部门的能耗情况开具账单
  • 标识出可以影响性能的环境关切问题,以及表示具有改进机会的各个区域
  • 开发降耗计划,从而优化用电、减少停机时间、改进效率,并降低运营开支 (OpEx)
  • 获得对可用电源的可见性,从而实现更高的容量规划
 
然后,可以通过列表或图形表单的方式来查看所有采集到的数据。可以在一系列时间段内为一台或多台受监控的设备生成图形,显示高低值和平均值以便于报告和分析。对独立的 IT 负载设备和支持性的设施内设备进行趋势研究与分析,可以用于协助进行容量规划、风险分析、性能基准管理,以及电源和冷却能力的恢复。
 

环境监控

Panduit 的 SmartZone™ 软件采用电源分配单元 (PDU) 传感器或其他监控仪器收集的实时环境数据和调查的环境数据,对于关键性的物理基础架构参数可提供富有价值的独到见解。

SmartZone™ 软件可使 IT 和设施的管理人员实现以下功能:

  • 设置温度阈值确保在最高效的水平操作
  • 标识温度趋势或峰值以协助识别可能的热点
SmartZone™ 软件可在数据中心中独立的机柜处直至更大型的企业内的电信机架的范围内,测量各种环境条件(温度和湿度、访问、火情、烟雾、冲击、照明和供水)。
 
然后可以通过表格或图形的方式来查看所有采集到的数据。在一系列时间段内可以为一台或多台受监控的设备生成图形,显示高、低平均值以便于报告和分析。
 
对独立的 IT 设备和支持性的设施内设备进行趋势研究与分析,可用于协助对任务关键性的服务进行风险分析。

资产跟踪

 Panduit 的 SmartZone™ 软件可为物理基础架构内的所有连接的资产提供实时的可见性,并自动编制文档,从而促进数据中心和企业的有效管理。这样,在您组织的各个相关团队之间,可以实现更高的透明度,和更大程度的信息流动。

SmartZone™ 软件通过自动的探测和报告功能,可提供主动的资产跟踪和利用功能,而通过手动数据输入和数据导入对资产详细信息进行补充。然后,该软件可采集并合并这些关键性的 IT 资产在位置、连接、电源和环境方面的信息,从而使这些 IT 资源的利用率最大化,并支持当前和未来容量分配的实时视图。

在设备连接至活动网络或从其断开时,用户可得到通知,这样可以跟踪已部署资产、非网络连接固定资产和设备租赁的状态,减少对审计的频繁需求,并且有助于确保与内部和外部规定的合规情况。

在准备阶段中,SmartZone™ 软件可以接受查询,搜索符合电源、连接和空间规格方面的位置信息,然后为安装新设备标识出最优的“最佳配合”位置,可满足所有需求并确保最高的性能。

通过分析和报告,SmartZone™ 软件可供 IT 人员更加有效的收回资产、重新规定用途并进行部署。

该信息还可用于为组织的其他部分提供最新的精确资产详细信息与需求,从而实现资源利用、报告和合规的目的,同时能够优化高价值的空间、电源、冷却和网络性能的利用率。

 

连接监测

通过监测数据中心内部或企业多个位置处的连接点,无论是在本地进行还是通过网络浏览器远程进行,Panduit 的 SmartZone™ 软件都可确保网络保持安全、不受中断,并且不会出错,从而大大降低网络停机的可能性。

通过实时更新和自动化文档制定、通知和警告,以及智能的探索过程,该软件套装可以提供精确至分钟的实时、准确的可操作数据,协助保持安全级别并支持服务层协议 (SLA)。

最后,SmartZone™ 软件在一台单独的仪表板显示器上,即可提供有关网络健康状况的快速、清晰的分析内容。通过一个单独的仪表板视图,IT 专业人员可以进行实时查看,并获得历史趋势数据,从而从极为耗费时间的手动电子表格维护和绘图中解放出来,而这些与网络并不具有密切的关系,无法集中用于广泛的查看/编辑,更新所需时间较长,并且易于失去精确性。

该软件套装所实现的探索过程可以探测并记录基础设施端口及其关联的连接性,以及所有网络链路,同时智能连接到有源和无源设备。这样,在接插活动发生时即可探测到,并可自动记录每个所涉及端口的状态。

远程站点管理

对于企业运营来说,SmartZone™ 软件通过与智能配线架协同工作,远程打开或关闭站点或电信机房的配线架端口 LED 指示灯,可以实引导员工进行接插线的跟踪以及移动、添加和更改 (MAC) 操作,实现更多的优点。这样就降低了将经验丰富的 IT 员工派遣到其他地点的时间与差旅成本,降低插拔操作难度。同时,连接性能故障的平均修理时间(MTTR)加快80%,这一点在应急系统中尤其重要。